This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460-Q1 PFM 模式

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897988/lm61460-q1-lm61460-q1-pfm-mode

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

LM61460-Q1进入 PFM 模式有哪些要求? 以及何时以 PWM 模式运行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会将您的问题发送给该器件的应用工程师、然后

    我们将尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFM 在轻负载条件下接合、并由峰值电感器电流值控制。

    规格 IPEAK_MIN_0和 IPEAK_MIN_100指定转换时峰值电感器电流值的边界。

    IPEAK_MIN 用占空比进行调制、因此给出了 IPEAK_MIN 的最小值和最大值。

     

    如果不希望调制频率且需要恒定频率运行、则可提供出厂可编程的 LM61460AFS 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    IPK_min_0和 I_pk_min_100的含义是什么? 脉冲持续时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ipeak 最小值随占空比的变化而变化、因为吨时间会变化。

    IPEAK 最小百分比基于占空比或接通时间。 与 PFM 模式一样、开关波形不再是真正的脉宽调制波形(FET 发生三态时振铃)、 我们将导通时间描述为脉冲持续时间。小于100ns 的脉冲持续时间将描述占空比接近0%时的导通时间、而脉冲持续时间大于1us 将描述占空比接近100%时的导通时间。

    电感器值将决定导通时间。