This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:查找锥形电流设置

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898508/bq27426evm-738-find-taper-current-setting

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27426

您好!

我正在尝试为 bq27426-EVM 创建 bqStudio 项目。  我正在使用 BQ24172EVM 为独立的三星50E 锂21700电池充电。  有关电池的数据表、请访问:

https://www.imrbatteries.com/content/samsung_50E.pdf

电池数据表未指定"锥形电流"。  在"标准放电容量"规格下充电时、它会显示98mA 的截止电流。  此外、根据生命周期规格、它表示具有245mA 截止电流的生命周期数。  这些"截止电流"值中的任何一个值与"锥形电流"相同。  我只想确保在不损坏电池的情况下充分利用 bq27426。

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议锥形电流介于 C/100和 C/10之间、以确保 电池充满电。

    电池的设计容量为4900mAh、因此锥形电流应介于49mA 和490mA 之间。

    Andy