This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:Fmeda 分析

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898392/lm5180-q1-fmeda-analysis

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180

您好!

我们正在使用 LM5180针对双输出反激式(15V 和-8V)配置执行 fmeda、并有以下疑问

SS/BIAS 上的外部电容器(短路)故障如何 影响启动?

TC 引脚上的外部组件故障如何影响功能?

此外、我们还想知道 IC 本身是否存在任何故障模式分布速率

谢谢你