This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HVS-ADJ

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596, LMR33630, LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898309/lm2576hvs-adj

主题中讨论的其他器件:LM2596LMR33630LM43603

尊敬的先生:

我正在寻找采用小型封装的 LM2576HVS-ADJ 等电压稳压器。

输入电压:25VDC
输出电压:7V
输出电流:3A

如果可能、请建议在此 IC 中提供过流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以查看以下内容:

    LM2596

    采用 SOIC 封装的 LMR33630

    LM43603

    谢谢