This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:电池节数-镍氢电池组

Guru**** 2547530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898037/bq25713-number-of-cells---nimh-pack

器件型号:BQ25713

该充电器将与10节镍氢电池组搭配使用、标称电压为12V。

但是、由于负载(PC)要求、电池组可能未安装、输出电压需要为12V 以上。

将配置充电器的微控制器具有引导加载程序。 我不希望引导加载程序配置充电器、在某些情况下、将配置充电器的应用程序没有有效映像、负载/PC 将与引导加载程序通信以对映像进行编程。

因此、我的问题是、如果存在任何问题、我将 CELL_BATPRESZ 引脚上的分压器设置为四个电芯、以便输出电压处于12V 范围内。 我已经为三节电池设置了分压器、上电后的默认电压为9.3V、因此我假设它在设置为4节电池时将变为12.4V。

安装电池时,此设置是否有任何问题? 我假设应用程序运行后没有、它将针对电池组(如果检测到)适当地配置充电器、只有在必要时才会启用充电。 但是、我想确保我正确了解它的工作原理、并且我的系统可以正常工作。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当 CELL_BATPRES 配置为4S 时、最小 SYS 电压为12.3V。 此外、我在系统中安装或取出电池时没有遇到任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、周虎、感谢您的快速回答。

    我的问题是、充电器可能会在任何情况下单独设置四节电池的最大电压。 我想不是,而是要确保。

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CELL_BATPRESZ 引脚还将1节电池的 SYSOVP 阈值设置为5V、2节电池的 SYSOVP 阈值设置为12V、3节/4节电池的 SYSOVP 阈值设置为19.5V。