This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:输出电压容差规格

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898465/tps745-q1-tolerance-spec-of-vout

器件型号:TPS745-Q1

大家好、

您能否确认 TPS745-Q1固定类型的容差规格?

在数据表中、最大值为 精度为+/-1.5%。 那么、下面 是正确的吗?

TPS745125-Q1 : 公差最小值=1.2312V,最大值=1.2688V

TPS74518-Q1  : 公差最小值=1.773V、最大值=1.827V

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您的理解是正确的。 该容差基于内部基准电压、不包括可调版本中使用的外部反馈电阻器的容差。

    但愿这对您有所帮助。