This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:TVS 功率级别

Guru**** 2520670 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898307/ucc21222-q1-tvs-power-level

器件型号:UCC21222-Q1

您好!

您能告诉我 UCC21222-Q1的20V TVS 功率水平是多少吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    您能在这个问题后面提供更多详细信息吗? 该器件通过了 ESD 认证:

    器件 HBM ESD 分类等级 H2 -+/- 4kV

    器件 CDM ESD 分类等级 C6 -+/-1.5kV

    如果您在过冲/下冲方面提出要求、我们已将该器件的特性描述为可在系统中承受低至-2V 的下冲200ns。 如果您无法分享更多详细信息、请离线联系我。

    谢谢、

    John