This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97396Q4M:电流峰值额定值-运行条件略有不同

Guru**** 2543760 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD97396Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897757/csd97396q4m-current-peak-rating---slightly-different-operating-conditions

器件型号:CSD97396Q4M

数据表将峰值电流指定为65A、在100Hz 频率下执行、脉冲持续时间为100us。 我的客户有一个脉冲为50A、120Hz、持续时间高达1ms 的应用。 在考虑这种不同的情况下、如何计算热耗散? CSD97396Q4M 是否适合该应用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:  

    我们将检查并回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    CSD97396Q4M 是一 款30A 直流/ 65A 峰值功率级模块。 65A 是 OCP 峰值(过流保护)电平 、97396在数据表所述的标称条件下进行开关:Vin=12V、Vout=1.8V、Fsw=500kHz、Lo=0.29uH、占空比在10%至20%范围内。

    请阅读图6和图7、了解绘制 SOA 图形的数据表(安全操作区域)。 无论使用哪种冷却 LFM、正常运行期间的直流电流均不能超过30A。

    在50A 负载持续1ms 的情况下、该器件将进入热关断保护和闩锁。 您可以通过循环 Vdd 电源轨来解锁它。

    此致

    Lucian