This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:现场多个基于 TLV62130的死区器件

Guru**** 2505145 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162758/tlv62130-multiple-dead-tlv62130-based-devices-in-the-field

器件型号:TLV62130

我们已经在多个器件中使用 TLV62130多年了、没有出现任何问题。

我们最新器件的原型板都运行良好。

最终 PCB 的验证已完成、一切正常。

现在、在将第一批 经功能测试的器件投入现场后、将返回多个器件、所有这些器件都具有相同的根本原因:TLV62130上无输出。

更换 TLV 可使器件再次正常工作。

通过断开并重新连接设备、我们能够重现缺陷。 在50x - 100x 的重新插入周期之间之后、器件会死。

原理图和供电与我们设计的其他数千个器件相同、没有问题:它们在输入端得到的最大电压为15V。

PCB 布局存在显著差异--> PCB 可能是根本原因。

但是、当将旧 PCB 中的 TLV 放在新 PCB 上时、我们无法再关闭 TLV ->表示 PCB 布局正常、但我们面临的是不良的 TLV 部件。

我们已为 XRay 发送了"好"和"坏" TLV、没有区别、-->原厂器件

PVIN 和 SW 已使用1GHz Tek 示波器进行监控、使用探头到 PCB (信号和 GND)的<1cm 引线:数据表规格内的所有电压、下冲和过冲。

就好像这批 PCB 使用的是"坏批次"中的 TLV 一样、这种可能性是不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、还有一个小问题:在死区 TLV 器件上、EN 引脚上测得的电压介于0V 和2V 之间、而它通过1K 上拉至15V ->表示电流比数据表预测的大得多。 测试期间监视此 EN 引脚电压;它保持在~14.99V、直到在分解时下降到低得多的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riemer、

    我的同事明天就会给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riemer、

    在您说连接/重新连接设备时、您是否会进行热插拔? 您能否在  PCB 上共享您在连接和断开连接时获取的 VIN 和 SW 网络波形? 此博客对此进行了解释: e2e.ti.com/.../what-is-that-giant-tantalum-cap-on-the-input-of-the-evm 

    是否可以与我们共享原理图和布局? 在这种情况下、EN 是连接到 VIN 还是单独驱动 EN? 我们还需要确保 EN 引脚电压在上升/下降时小于 VIN+0.3V。  

    谢谢、
    模块