This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:电池缺失时的 STAT 每60秒拉低

Guru**** 1558025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897192/bq24250-stat-when-battery-missing-pulled-low-every-60s

器件型号:BQ24250

大家好、

根据数据表、当电池出现故障或缺失时、STAT 会在256uS 内变为低电平。 这是否只发生一次? 客户测量结果表明、该引脚每60秒变为低电平大约1秒。 观察到的行为与数据表中的行为完全不同。 观察到的行为是否正常?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您的客户能否提供 SYS、BAT 和 TS 的示波器快照、并缩小以查看低1秒脉冲?  是否启用了充电?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这就是他们看到的。

    CH1:SYS 引脚

    CH2:BAT 引脚

    CH3:TS 引脚

    CH4:STAT 引脚

    CH1:SYS 引脚

    CH2:BAT 引脚

    CH3:TS 引脚

    CH4:STAT 引脚

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    由于 某种原因、电池电压在充满电和 UVLO 之间振荡。  是否已连接电池?  您能用 VIN 迹线代替 TS 重复一下吗?  TS 的直流电平是多少?  我无法在示波器屏幕截图中很清楚地说明这一点。  您还能向我发送他们的原理图吗?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    未连接电池。 我将通过电子邮件向您发送原理图、以确保机密性。

    谢谢、

    Franz