This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:输出电压的异常软启动波形分析。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161299/tps54394-the-abnormal-softstart-waveform-analysis-of-vout

器件型号:TPS54394

您好专家、

我的客户发现软启动波形有问题、该波形出现不平稳的上升情况。

我还可以在 TPS54394数据表中找到该情形图 11作为低色红色方框:

我的客户在-25 ̊ C、℃̊ C 内℃℃此问题、但问题在65 ̊ C 内消失。 那么、您能否帮助解释以下问题、

 ℃℃问题在-25 ̊ C、25 ̊ C 内发生? 请帮助外籍人士了解详细原因。

 ℃问题在65 μ s 内出现了什么? 请帮助外籍人士了解详细原因。

谢谢!

BR、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我的同事明天就会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    尽快等待响应。 谢谢!

    BR、

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    您是否尝试过 EVM 或定制板? 您能否分享您的冷/室温和高温波形? 以及用于此目的的原理图和 BOM。 我需要就此与设计团队进行核实。  

    谢谢、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TPS54394数据表中找到该情形图 11作为低红色方框。 因此、我认为这与我的客户有相似的原因。  请帮助您了解 有关红色方框波形的详细原因。

    BR、

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我的同事将在下星期一之前给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登、

    我联系了设计、但器件很旧、无法进行仿真。 不过、下面是设计说明。  

    跳过模式转换器的这一步是自然的。  首先、降压转换器在第一个高侧打开的情况下进行开关。 输出电容器始终存在一些能量突降。 并且从 Vout 到接地之间没有放电路径。  而不是来自低侧 FET,因为它是跳跃模式。 而不是负载、因为电压过低。 存在电压凸点。  在下一个或下一个周期、VFB 高于软启动中的内部基准。 它将等待 VFB 小于内部基准电压、并再次开始切换。 这就是为什么会出现平稳的原因。

    这种情况应在所有温度下发生。 但是、它可能会随着温度的升高而消失的一些可能性:

    1. 过零阈值可能会在温度高于65°C 时变为负值。 它使第一个高侧导通会将一些能量转储到 Cout、但也会从低侧 FET 放电到接地。 Cout 上的净电荷为0。
    2. 在温度高于65°C 的情况下、可通过如此低的输出电压来启用漏电等负载

    如果您有任何疑问、请向我发送电子邮件。

    谢谢、
    模块