This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:寻求有关反极性保护的图10-1和表10-1的说明

Guru**** 2771105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163734/tps272c45-seeking-clarity-on-figure-10-1-and-table-10-1-regarding-reverse-polarity-protection

器件型号:TPS272C45

您好!

在数据表的图10-1中、有一个可选的反极性保护电路、其中某些连接必须连接到模块 GND 而不是器件 GND。

首先、我将"模块"解释为本地接地网络、它不同于与 电路板 GND 相对应的"器件"接地。 对吧?

我的问题是关于 CVDD 电容器。 图10-1显示了它连接到器件 GND、但表10-1中的说明显示了将它连接到模块 GND。 这是什么?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps272c45.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有时称为系统 GND 的模块 GND 是板级 GND、所有其他组件(例如微控制器)都已连接。 器件 GND 是高侧开关上的 GND 引脚、

    VDD 电容应连接到模块 GND、这在图和表之间是一致的。 我认为 Cvin1和 Cvin2的标签是向后的。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    是的、Cvin1和 Cvin2之间的切换让我对哪个是器件和哪个是模块感到困惑。 如果我认为这张图是换了的话,那就更有意义了。

    您认为您需要确认这一点、还是可以安全地继续我的设计?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、继续进行设计是安全的。

    此致、

    您好