This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于 USB2ANY 的直通模式

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, USB2ANY, BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117969/tps25750-about-pass-through-mode-by-usb2any

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM-01USB2ANYBQ25792

大家好、

抱歉、下面的主题中存在重复问题。

不过,请你尽快答复。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110189/tps25750-about-how-do-i-use-the-host-interface-docx/4131049#4131049

我们的客户使用 USB-PD-CHG-EVM-01和 USB2ANY。

但是,它们无法读取合适的寄存器值。

 

即使他们使用 USB-PD-CHG-EVM-01、

是否可以使用 USB2ANY 执行直通模式?

 

顺便说一下、他们尝试通过 USB2ANY 读取 USB-PD-CHG-EVM-01上 BQ25792的 REG0F_Charger_Control_0寄存器。

但是、读取结果为" 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 "。

该值不正确、因为电阻器默认值为0x12。

 

如果 USB2ANY 可以支持直通模式、您能告诉我们合适的方法吗?

 

------

Step1

PD 地址| Data1寄存器|#byte count | BQ 地址| BQ 寄存器| BQ #read bytes 例如:

0x21      | 0x09         | 0x03      | 0x6B      | 0x0F      | 0x01

 

Step2

PD 地址| CMD1寄存器|#byte count |'i'   |'2'  |'C' |'r'

0x21      | 0x08         | 0x04      | 0x49 | 0x32 | 0x43 | 0x72

 

步骤3

读取结果为" 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 "。

该值不正确、因为电阻器默认值为0x12。

 

------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/138/t/1110189的副本 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ghouse - San、

    我没有收到对下列问题的答复。

    请告诉我这个答案。

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ghouse - San、

    您能告诉我们当前状态吗?

    我们需要你们的合作。

    请尽快答复为荷。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     

    我知道不能将 USB2ANY 用于直通模式。

    目前、我想在 USB-PD-CHG-EVM-01上使用直通模式。

     

    我有两个问题。

     

    ----

    [第1季度]

    我知道 Aardvark 是 EEPROM 的写入工具。

    因此,Aardvark 不能用于直通模式。

    我的理解是否正确?

     

    如果没有、您能告诉我们使用方法吗?

    ----

     

    [第2季度]

    我没有 Tiva、但有其他 MCU。

    如果我使用其他 MCU 而不是 USB2ANY、我可以使用直通模式吗?

     

    如果是、您能告诉我们使用方法吗?

     

    顺便说一下,我无法理解如何使用主机接口.docx”的内容。

    因此、我需要通过直通模式进行读取和写入的示例代码。

     

    很抱歉、我不理解内容。

    我需要你的帮助。

     

     

    ----

     

    我不能使用它真的很令人不安。

    请尽快答复为荷。

     

    如有必要、我可以通过您的私人电子邮件回复。

    (首先、我将注册为友谊。)

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     

    我们的客户使用了其他 MCU 并尝试过直通模式。

    但是、工作不正常。

     

    因此、他们必须决定是否使用直通模式。

     

    --

    [我们的最新问题]

    我没有 Tiva、但有其他 MCU。

    如果我使用其他 MCU 而不是 USB2ANY、我可以使用直通模式吗?

     

    如果是、您能告诉我们使用方法吗?

     

    顺便说一下,我无法理解如何使用主机接口.docx”的内容

    因此、我需要通过直通模式进行读取和写入的示例代码。

    --

     

    他们希望使用直通模式。

    因此,我们需要你们的合作。

     

    请尽快答复为荷。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    您是否尝试使用 USB2ANY 对 TPS25750进行编程?  TPS25750只能通过 Aardvark 接头进行编程、USB2ANY 用于配置 BQ25792。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    感谢您的快速回复。

    我想使用直通模式、以便通过 TPS25750读取和写入 BQ25792寄存器。

    (图像为 Case1。)

     

    我知道 USB2ANY 不能支持直通模式。

    但是、我有一些问题。

     

    ----

    [第1季度]

    我知道 Aardvark 是 EEPROM 的写入工具、Aardvark 连接到 TPS25750的 I2Cm。

    它不会直接写入 TPS25750和 BQ25792寄存器。

    此外、直通模式必须使用 TPS25750的 I2C。

     

    因此,我想 Aardvark 不能支持直通模式。

    我的理解是否正确?

     

    如果没有、您能否告诉我们通过直通模式进行写入和读取的适当方法?

    ----

     

    [第2季度]

    我知道直通模式可以通过 TPS25750对 BQ25792电阻器进行写入和读取。

    因此、可以配置 Case1。

    我的理解是否正确?

     

    如果否(如果我对"直通模式"的定义错误)、您能告诉我们正确的信息吗?

     

    对于直通模式、我参考了以下线程。

    而且、我听说 Application_Customization_Tool ver7.0.3改进了其他线程的直通模式错误。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024293/tps25750-i2cw

    ----

     

    [第3季度]

    我们的客户使用了 USB2ANY,但无法运行直通模式的读取操作。

    因此、它们使用了其他 MCU 并尝试了直通模式。

    但是、工作不正常。

     

    您能告诉我们通过直通模式进行写入和读取的适当方法吗?

    我需要参考示例。

     

    Step1

    PD 地址| Data1寄存器|#byte count | BQ 地址| BQ 寄存器| BQ #read bytes 例如:

    0x21      | 0x09         | 0x03      | 0x6B      | 0x0F      | 0x01

     

    Step2

    PD 地址| CMD1寄存器|#byte count |'i'   |'2'  |'C' |'r'

    0x21      | 0x08         | 0x04      | 0x49 | 0x32 | 0x43 | 0x72

     

    步骤3

    读取结果为" 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 "。

    该值不正确、因为电阻器默认值为0x12。

     

     

    ----

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    Aardvark 支持直通模式。 您需要手动将 Aardvark 接头连接器 I2C SDA 和 SCL 引脚排列(来自 Aardvark 编程器)直接连接到 USB2ANY 连接器的 I2C SDA 和 SCL 引脚(在电路板上)。 来自 Aardvark 连接器的接地引脚也需要与电路板接地(一个在 J7接头上提供、另一个在 USB2ANY 连接器上提供)

    2.案例1正确。 主要问题是 USB2ANY 无法正确读取/写入。 我们建议使用 Aardvark 进行所有直通活动。  

    如前所述、USB2ANY 会导致许多读取和写入问题、因此我们强烈建议改用 Aardvark。  

    总之、与 USB2ANY 相比、Aardvark 是更喜欢的编程器/连接器。 要对 TPS25750进行编程、请将 Aardvark 直接连接到 EVM 板上相应的连接器。 要使用直通模式、用户需要使用 Aardvark 并使用跳线(公头到母头)、并将 I2C SCL 和 SDA 直接连接到板上的 USB2ANY 连接器。 用户还需要将 Aardvark 的接地端连接到 EVM 的接地端(EVM 上 Aardvark 连接器上有2个可用引脚)。

    在直通模式期间、Aardvark 将读取/写入 TPS25750的 I2C 端口(I2C_SDA/SCL)、然后通过主端口(I2CM_SDA/SCL)输出到 BQ。 当对 TPS25750进行编程时、Aardvark 将闪存到 EEPROM 上、并且不应因 I2C 地址而影响 BQ。

    有关 EVM 板的引脚分配、请参阅此 pdf:e2e.ti.com/.../USB_5F00_PD_5F00_CHG_5F00_EM_5F00_01_5F00_PINOUT.pdf

    请告诉我这是否有助于回答您的问题。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    感谢您提供始终如一的支持和详细信息。

    我知道 Aardvark 可以支持直通模式。

     

    我还有其他问题。

     

    ----

    [第4季度]

    我理解了 Aardvark 连接、如下所示(我的图像)。

    然后,电源“BATT = 5V”吗?

     

    ----

     

    [问题5]

    我理解您的以下评论。

    >在直通模式期间,Aardvark 将读取/写入 TPS25750的 I2C 端口(I2C_SDA/SCL)和

    然后通过主端口(I2CM_SDA/SCL)输出到 BQ。 进行编程时的示例

     

    您能告诉我们 Aardvark 写入和读取的 I2C 命令吗?

     

    我参考下面的线程以了解"写入"方法。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024293/tps25750-i2cw

     

    “读取”方法是从同一个线程推断的。

    这是“ 第三季度的报告”。

     

    我想知道在使用 Aardvark 时该命令是否正确。

    ----

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    [引用 userid="103108" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117969/tps25750-about-pass-through-mode-by-usb2any/4167047 #4167047"]然后,电源“BATT=5V”吗?[/quot]

    是的、正确答案是确保您连接的任何电源、最大电流为5A。  

    关于 Q5、我需要时间来研究它、因为我还不太熟悉 Aardvark 的使用。 让我咨询我的团队、下周一再见。

    此致、

    林德华  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您的始终如一的支持。

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    很抱歉、等了很久、我还在访问我们的配置工具。 访问后、我将告诉您我遇到的任何发现。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您的回答。

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    如果您使用的是 Aardvark I2C/SPI 控制中心(来自 TotalPhase)、本网站将详细介绍如何读取和写入。 在我获得更多信息后、我会将其传递给您。

    此致、

    林德华

    https://www.totalphase.com/support/articles/200350096-How-to-Read-and-Write-to-an-I2C-EEPROM-Using-the-Aardvark-adapter-and-Control-Center 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    感谢您的回答。

    我期待您的回复。

     

    另外、我还有一个有关输出数据的0x4的问题。

    它似乎是“04 00 00 00…”

    这04是指"锁定"还是"解锁"?

     

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我认为这意味着 Rx 缓冲器被锁定。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您的回答。

    我们期待收到您关于  Aardvark 的消息。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    要使用 Aardvark 进行读取和写入、您需要首先使用 Aardvark I2C/SPI 控制面板将 Aardvark 适配器配置为 I2C 主设备。 完成 此处的步骤后 ,您可以按照 以下语法继续阅读和编写:

    如需了解更多相关信息、请访问 https://www.totalphase.com/blog/2020/04/how-do-i-write-and-read-from-different-registers-of-an-i2c-device/ 

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您提供始终如一的支持和详细信息。

    我将向他们报告这些信息。

    顺便说一下、I2C 直通模式是通用模式、TPS25750的直通模式与此相同。

    因此、即使是其他主 MCU、它们也应该能够使用直通模式。

    我的理解是否正确?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    是的、正确、任何其他主 MCU 都应该能够使用直通模式。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您的快速回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    我还有一个问题。

     

    [问题6]

    他们正在评估 USB-PD-CHG-EVM-01上的直通模式。

    然后、确认了以下行为。

     

    -如果仅连接电池、则 TPSattery 的 I2Cm_SCL (17引脚)为高电平、因为该引脚上拉至 LDO_3V3。

    如果它们通过 Aardvark 发送命令、则输出正常(它们可以确认时钟输出)。

     

    -如果电池和 USB PD (VBUS)已连接、TPS2542的 I2Cm_SCL (17引脚)将保持低电平、因此输出异常。

     我们猜、如果连接了 USB PD (VBUS)、则 TPS25750会将 I2CM_SCL (17引脚)固定为低电平。                                                                                                                 

     

    这是 TPS25750的正确行为吗?

    如果是,如果连接了 USB PD (VUS),它们是否无法使用直通模式(I2C)?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    EVM 是从电池和 VBUS 灌电流、还是其他方向?

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    我获得了新信息。

     

    -Vbus 正在灌电流(从 VBUS 向 EVM 供电)

    电池正在充电(从 EVM 向电池供电)

    -SYS 引脚断开(无负载)

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    让我咨询一下我们团队的专家、明天我将与您联系。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、  

    I2C SCL 引脚卡在低电平是不正确的行为。 发生这种情况的原因很多、很难确定哪个器件可能会将时钟拉低。 从器件可能存在扩展时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ghouse - San、

     

    他们正在评估直通模式。

    因此、我了解从器件是 TPS25750和 BQ25792。

    TPS25750和 BQ25792是否具有时钟拉伸功能?

     

    此外、行为会根据 VBUS 状态发生变化。

    时钟扩展和 VBUS 之间是否存在关系?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    在 EVM 上、TPS25750是主器件、BQ25792是从器件。  我需要在内部询问 BQ25792是否能够进行时钟拉伸。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您提供信息。

    我期待您的回复。

    >我需要在内部询问 BQ25792是否能够进行时钟拉伸。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    他们已验证" TPS2542的 I2Cm_SCL (17引脚)是否粘在低电平"。

    这种现象似乎是通过访问不在 BQ25792数据表电阻器映射中的寄存器来发生的。

    您能告诉我们这个原因吗?

     

    [测量环境]

     

    [结果]

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    BQ 可执行如下所示的时钟扩展:

    您知道客户尝试访问哪个 BQ 寄存器吗?

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    如果连接了 Type-C 适配器、则会自动(意外)访问 BQ25792的4B 和 B8。

    (请参阅[结果]的第二和第三个波形。)

     

    我有一些问题。

     

    ----

    [问题6]

    在 BQ25792数据表中找不到4B 和 B8电阻器。

    这是存在的寄存器吗?

    ----

     

    [问题7]

    您能否在测量环境中重现此现象?

    ----

     

    [问题8]

    I2CM_SCL (17引脚)会保持低电平、即使它们再次发送命令也是如此。

    因此、它们无法改善。

     

    您提到了"BQ25792的时钟拉伸"、这是预期行为吗?

    如果是、您能告诉我们解决方法吗?

    ----

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    问题6:我将询问 BQ 团队有关这些寄存器的情况。  

    问题7:我可以尝试重新创建您的设置、您是否有我可以使用的二进制文件或项目文件?

    问题8:如果未提供电源、您能否通过 I2C 线路观察 BQ 寄存器是否正确复位?

    我将尽快向您更新我的调查结果。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    Q7:他们的 GUI 设置为[GUI 屏幕截图]。

       (抱歉、屏幕截图。)

     

    Q8:REG_RST 似乎正在运行。

       他们证实了以下情况。

       如果缺少任何信息、请告诉我具体的评估内容。

       REG12 FFh 写入

       2.REG_RST (REG09 04h 写入)

       REG12读取。 结果是80h (位7不由 REG_RST 复位、但其他位被初始化。)

     

    [GUI 屏幕截图]

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    让我从最后重新构建您的配置、我将向您更新我的发现。

    仍在等待 BQ 团队确认注册问题。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您的回答。

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    关于 BQ 寄存器、最高的寄存器为0x48。 通常、除了 BQ25792数据表(第49页、下面链接)的9.3.14.3字节格式部分中指定的条件外、BQ25792通常不会表现出时钟拉伸。 客户是否欺骗了 EEPROM?  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    [第1季度]

    我知道 EEPROM 是 EVM 上的闪存 IC。

    "被欺骗"是否意味着"禁用闪存 IC"?

    (例如,断开“CAT24C256WI-G 的 LDO3_3或 I2C 线路(SCL 和 SDA)”。)

      

    [第2季度]

    CAT24C256WI-G 的 I2C 线路(SCL 和 SDA)连接到 USB-PD-CHG-EVM-01上的 TPS25750和 BQ25792。

    那么、使用 USB-PD-CHG-EVM-01是否很难评估直通模式?

    如果您有任何想法、请告诉我们解决方法吗?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    Q1:客户是否强制刷写 EVM?

    问题2:我需要一些时间来研究这个问题、我会回来讨论这个问题。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    连接电池后检查直通模式。

    (我们了解到、从闪存到 TPS25750和 BQ25792的写入操作目前已完成。)

     

    它们不会在任何其他时间有意控制闪存 IC

    (未强制控制闪存 IC、也未更改 EVM 电路。)

     

    我希望这能回答你的问题。

    如果不同、请告诉我您需要什么信息。

     

    对此,

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    感谢您的澄清!  

    仍然在研究您的案例、目前正在处理 Aardvark 程序的一些软件问题。  

    我将在本周结束前向您获取更新信息。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您的回答。

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    关于 GUI 配置、是否对高级配置(即拉电流和灌电流 PDO)进行了任何其他设置更改?  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    无设置更改。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    感谢您的确认!

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、  

    您是否还会为您的项目准备一个二进制文件?

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    我想发布“.bin file”,但无法附加.bin 文件。

    因此、我发送了 Zip 文件和友谊请求。

    如果您无法确认.bin 文件、能否告知我们您的邮箱地址?

    非常感谢您的验证。

    您能再现这种现象吗?

    您能告诉我这件事的进展吗?

    e2e.ti.com/.../220802.zip

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    我收到了二进制文件、感谢您的发送。  

    从我的结尾可以看到类似的结果、看起来 PD 正在尝试写入无效寄存器(4B 和 B8)。  

    我将致力于成功生成 I2C 事务并在完成后生成二进制文件。  

    谢谢、此致、

    林德华