This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20225-Q1:此器件是否仅适用于48V 系统?

Guru**** 2504175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20225-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898301/ucc20225-q1-is-this-device-only-for-48v-system

器件型号:UCC20225-Q1

大家好、  

UCC20225-Q1是否仅适用于48V 系统?

数据表显示它适用于48V 应用。 另一方面、数据表还指出、通道间电压最高可达700V。
是否可以将此器件用于高压系统、例如600V 应用?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    感谢您的提问。

    是的、UCC20225-Q1可以在600V 总线下工作、并在工作隔离限制内提供输入和输出之间的基本隔离。

    最棒的

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    感谢您的快速响应。  

    您是否提到了高侧和低侧 SW 之间的功能隔离?  
    数据表显示、LV PWM 输入侧和 HV 栅极驱动侧具有基本隔离。  

    如果可以进行基本隔离、我想将此设计用于600V 应用。

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    是的、抱歉、输入/输出具有基本隔离功能、适用于您提到的600V 应用。

    我已相应地更新了我之前的回复。

    [引用用户="Dimitri James"]

    是的 、UCC20225-Q1 可以在600V 总线下工作、并在工作隔离限制内提供输入和输出之间的基本隔离。

    [/报价]

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Dimitri

    非常感谢您的回复。

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、欢迎!

    最好

    Dimitri