This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:输入保护电路中的压降是多少?#39?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898304/tps2660-what-s-the-voltage-drop-in-input-protection-circuit

器件型号:TPS2660

您好专家、

我使用的是 TPS26602、我注意到 TPS2660x 集成 了反向输入电源保护电路。  

我知道、用于反向输入电源保护的典型分立式解决方案是外部肖特基二极管、它将在 Vin 和 Vout 之间产生大约0.3V 的压降。

您能告诉我 TPS26602集成电路如何 实现反向输入极性保护?   它将在 Vin 和 Vout 之间引入多大的压降?  

谢谢你  

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rachel、

    控制器具有智能功能、可检查反向输入极性情况并禁用路径。 在正常运行下、它不会像 二极管那样导致 Vin 和 Vout 之间的路径出现任何额外的压降。

     Vin 和 Vout 之间的压降 = Ron *负载电流  

    此致、Rakesh