This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:引脚开路影响

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896394/lm5143-q1-pin-open-impacts

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1

您好!

 我对 LM5060-Q1 IC 有一些疑问。 请告诉我、当以下提到的引脚处于开路状态时、输出电压(Vout)会发生什么情况。

  1. 定时器引脚断开:
  2. SENSE 引脚断开:
  3. UVLO 引脚断开:
  4. OVP 引脚断开:
  5. OUT 引脚断开:

 此致、

Amarnath M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请澄清您是询问 LM5143-Q1还是 LM5060-Q1

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      问题与 LM5060-Q1 IC 有关。 ( 我在 LM5143-Q1 线程中错误地提到)。

    1. 定时器引脚断开:
    2. SENSE 引脚断开:
    3. UVLO 引脚断开:
    4. OVP 引脚断开:
    5. OUT 引脚断开:

    此致、

    Amar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此设备属于另一个组。

    我将移动此主题、以便正确的人可以回答您的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

       好的。 谢谢。

    此致、

    Amar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amarnath、

    请参阅以下详细信息。

    1. 定时器引脚断开:器件设置的故障超时非常低、但 Vout 可用
    2. SENSE 引脚断开:该器件设置了极高的电流限制、并且将提供 Vout
    3. UVLO 引脚断开:Vout = 0
    4. OVP 引脚断开: Vout 可用
    5. OUT 引脚断开: Vout 可用、但外部 FET 没有 VDS 保护。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

      非常感谢。

    此致、

    Amar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    请告诉我引脚接地短路时的输出。

    1. 定时器引脚对地短路。:
    2. SENSE 引脚对地短路。:  
    3. UVLO 引脚对地短路。:
    4. OVP 引脚对地短路。:
    5. OUT 引脚对地短路。:  

    此致、  

    阿马尔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    同时,您能否共享您的应用用例、最终产品以及如何使用这些信息?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

      我们正在执行 FMEDA。 无法披露 有关客户项目的更多详细信息。 请帮帮我。

    此致、

    Amar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    请参阅以下详细信息。

    1. 定时器引脚对地短路。: 禁用 OCP 故障超时、 但 Vout 可用
    2. SENSE 引脚对地短路。: 禁用 VDS 故障检测 、但 Vout 可用
    3. UVLO 引脚对地短路:  禁用器件
    4. OVP 引脚对地短路。: 将提供 Vout
    5. OUT 引脚对地短路:无输出

      此致、Rakesh