This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:反向输入电压保护器件

Guru**** 2917510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897347/tps1663-reverse-input-voltage-protection-device

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS2663

您好!

IN 和 P_IN 引脚的绝对电压指定为"-0.3V"。

但是、我找不到该电压的保护器件。

您能建议合适的保护器件吗?

或者、您能告诉我实际的销毁电压吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    感谢您的支持!

    您是否希望输入电压低于“0”V?  在哪种测试条件下?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rekesh-San、

    感谢你的答复。

    >您是否希望输入电压低于“0”V?  

    是的。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    您能不能帮助我们知道在哪种测试条件下?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rekesh-San、

    我在下面提到了测试条件;

    ・测试方法:增加脉冲噪声

    ・出错时的测试条件

    ・-150V 50ns

    ・-300V 1us

    ・VIN:DC48V

    电子保险丝的・μ F 输入电容:0.1uF

    ・μ F 输出电容器或电子保险丝:0.1uF

    ・Ω 电阻器、用于输出:680kΩ Ω 上的放电

    ・加载:无任何变化

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    TPS2663将能够支持这些测试。 请为您的系统考虑 TPS2663

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    这是否意味着 TPS1663xx 不支持此测试条件?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    正确。  TPS1663xx 不支持您的测试条件。

    此致、Rakesh