This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:使用 TL431生成负基准电压

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898175/tl431-negative-reference-voltage-generation-using-tl431

器件型号:TL431

HII

我们是否可以使用 TL431生成负基准电压。 我需要使用-5V 生成-3V 基准。 如果可能、我能否知道如何计算电阻器值。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sneha  

    您可以使用以下电路进行计算-  

    您可以根据图中给出的增益公式计算 R1和 R2。 21在数据表中-  

    VF1 = 2.5 (1 + R1/R2)

    如果存在功耗问题、您可以增大电阻器值、但要确保 TL431按照数据表中的规定获得 IMIN。  

    此致

    Trailokya