This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:具有60V 输入和输出2A 的降压稳压器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV, LMR16020, LMR16030, TPS54560, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897421/lm2576-step-down-regulator-with-60v-input-and-output-2-amp

器件型号:LM2576
主题中讨论的其他器件: LMR16020LMR16030TPS54560LM5164

你好
具有60V 输入和输出2A 的降压稳压器。
1 -我们使用 IC Lm2576HV。 是否有另一个具有更好质量和更低输出噪声的 IC?
我们需要一个输入为9至60伏的 IC、以实现5伏固定输出和2安培。例如、我们使用了24V IN 和5V 2A OUT、使用60V IN 和5V 0.5A OUT。
2:对于恒定的5V 输出、我们是否可以说 LM2576-5V-fix 优于 LM2576-Adj? 由于空气 LM2576-5V-fix 不需要反馈电阻、噪声是否更低且质量更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    请试用最新的 LMR16020 60V 2A 降压稳压器。  

    固定输出版本具有内部反馈电阻器、可减少器件数并实现更好的抗噪性能。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的回复
    您能否引入另一个电流为3安培或5安培的 IC?
    降压。 输入9至60或90伏。 SMD。
    但它不是 QFN 或 VQFN 封装。 这意味着 IC 的引脚不在主体下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    LMR16030 60V 3A   

    TPS54560 60V 5A   

    LM5164  100V 1A  

    所有上述器件均采用 SO8封装

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好


    感谢您的指导。
    我们将检查这些。