This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充电后学习周期失败

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897476/bq40z80-learning-cycle-failed-after-the-charge

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我一直在尝试使用 BQ40Z80 和7S2P 电池组(6600mAh)完成学习周期。我需要在3.05V 至4.15V 的电压下工作。我设置了设计容量设置(设计容量 mAh = 6000mAh、设计容量 CWH = 15120cWh、设计电压= 25200mV) FC 设置电压阈值设置为4150mV。 充电术语锥形电流 设置为1000mA、DSG 电流阈值设置为300mA、Chg 电流阈 值设置为500mA、Quit 电流 设置为250mA,术语电压设置为21350mV。

以下是该过程的简短摘要:
1.更新化学 ID。

2.发送 FET 使能(0x22)

3.将蓄电池放电至空,然后休息5小时,直至休息=1。

4.send IT (监测计)启用命令(0x21)

4.将电池充满电,然后等待 FC = 1。

休息2小时直到 VOK = 0、RDIS = 0、REST = 1。但 Lstatus 不会更改为0x05。

为什么 Lstatus 不会更改为0x05???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我已将您的问题分配给我的同事、他将提供答案。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢,请让您的同事尽快回复我!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您是否有可以与我们共享的 bqStudio 日志?  谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    为什么 您的充电术语锥形电流 设置为1000mA? 我们建议锥形电流应小于 C/10、以确保电池正确充满电。

    您能否像 Andy 在另一个回复中所说的那样与我们分享 bqStudio 日志?

    谢谢。

    此致

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mason,

    抱歉,我没有保存日志。

    我已将 充电项锥形电流更改为200mA,、小于 C/10。我已充电电池充满并放松2h、 Lstatus 未充电至0x05、但我继续执行循环、将电池放电至空并放松5h、充电至0x05。然后我完成了完整的充电-放松-放电-放松循环、Lstatus 充电 0x06、这意味着学习成功???

    谢谢。

    此致

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    0x06表示您更新了学习周期中的 Qmax 和电阻表。 您可以查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slua848/slua848.pdf

    谢谢。

    此致

    Mason