This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:100%占空比

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898239/tps54160a-100-duty

器件型号:TPS54160A

您好!

请给我100%的工作建议吗? 数据表显示了 BOOT-PH 电压保持>2.1V。 我想知道引导是否连接到 Vin?

例如、如果用户想要设置 Vout = 10V、  Vin 是否应超过12.1V?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    一旦外部肖特基二极管导通、Cboot 电容将充电、并导致 SW 节点降至零、因此 Vin>3.5V 足以为 Cboot 充电至高于2.1V。

    您需要注意 PSM 模式、器件在未切换的情况下保持待机模式相当长的时间、这可能会导致 Cboot 降至2.1V 以下。

    B R

    Andy