This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:Rcomp 值

Guru**** 2390885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897844/tps61087-value-of-rcomp

器件型号:TPS61087

尊敬的所有人:

我们的客户在以下条件下对 TPS61087进行评级:

  • VIN = 4V
  • Vout = 8V
  • L = 6.8μH Ω(Fsw = 650kHz)
  • Cout = 44μF μ F
  • Rcomp = 7.5kΩ Ω
  • Ccomp = 2700pF

当我在上述条件下计算 Rcomp 和 Ccomp 以检查电路时、结果如下。
*计算公式如数据表中所述

  • Rcomp = 22.776kΩ Ω
  • Ccomp = 2061pF

尤其是、Rcomp 的值远小于计算值。
这是否有任何操作问题、例如器件响应能力?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    有效输出电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    它取决于有效电容。 总的来说还可以!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    感谢你的答复。

    “它取决于有效电容。”
    以上内容是什么意思? 例如、有效电容为7.5kΩ μ F 是否良好、

    如果有效电容小于该电容、是否存在问题?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我的意思是直流偏置下的有效输出电容。