This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23615:轻负载条件下输出侧可闻噪声

Guru**** 2815065 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897365/lmr23615-audible-noise-at-output-side-under-light-load-condition

器件型号:LMR23615

您好!

我的客户正在评估 LMR23615、他们发现 在轻负载条件下输出侧存在可闻噪声。原理图如下所示。 我了解到该器件支持 PFM、输出纹波将变得更大。  请建议如何消除这种可闻噪声? 谢谢。  

输入:5.9V-20V

输出5V 0.8A

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    L3=68uH 对于该应用来说太大了。 请尝试 L3=22uH 以查看是否有任何改进。

    另一个选项是使用 FPWM 功能将 U6更改为 LMR23625CF。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    感谢您的回复。 我已向客户提供反馈、并等待他们的结果。 将在几天内确认这一点。