This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:LMZ31707

Guru**** 2513565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163530/lmz31707-lmz31707

器件型号:LMZ31707
主题中讨论的其他器件:LMZ31710

对于我们的项目、我们需要器件型号为 LMZ31707的 IC、但该 IC 在市场上不可用、因此我们是否可以使用 IC LMZ31710代替它??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    是的、您可以改用 LMZ31710。
    LMZ31710和 LMZ31707具有引脚对引脚兼容性、只有一 个能够驱动高达10A 的电流、而不是7A 的电流。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak