This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:TPS74601PQWDRBRQ1

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163971/tps746-q1-tps74601pqwdrbrq1

器件型号:TPS746-Q1

使用TPS74601PQWDRBRQ1,输入电源3.3V,输出2.96V,电流300mA,压降 voltage是按照最大310mV设计吗?上面提到VIN     V这个是针对哪些应用场景的?= VOUT (NOM)+ 0.5 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIUHUAN、您好!

    此310mV 压降规格具有更高的负载电流、如图6.4所示:

    该压降会在负载降低时减小。 从1A 到300mA、它可以降低50%、这意味着在您的情况下、器件应在300mA 负载条件下以3.3V 输入和2.96V 输出正常运行。 如果这不是原来的问题,请告诉我。

    此致、

    John