This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002-Q1:轻负载效率

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002EVM-500K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163512/lm76002-q1-light-load-efficiency

器件型号:LM76002-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76002EVM-500K

大家好、

对于输入24V、输出12V、0.1mA、此应用中的 IC 功耗和效率是多少?

谢谢!

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将需要在工作台上测试该值以确认该值。  

    请在1-2个工作日内回复。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    非常感谢您的帮助!

    请帮助测试数据。 我们确实希望了解 此应用中的 IC 功耗和效率、以决定是否可用于汽车 BMS 系统。 谢谢!

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 RFBB1电阻器更改为9.09k Ω(+/-1%)时测试了 LM76002EVM-500k、以实现12V 输出电压、EVM 的其余部分保持默认状态。 附加结果。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

    e2e.ti.com/.../LM76002EVM_2D00_500k-Light-Load-Efficiency.xlsx