This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2575-05:LT2575的步骤文件

Guru**** 2526560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896753/tl2575-05-step-file-for-lt2575

器件型号:TL2575-05
主题中讨论的其他器件:LMR23610

大家好、

只是我在寻找 LT2575的 STEP 模型。 可能有另一个 KTT 案例可用。

提前感谢。

Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您的应用要求是什么?  我们建议使用随 PSPICE 模型发布的 TI 新产品。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    对于我的项目、我需要一个从12VDC 到5VDC 的降压转换器、电流约为1A。 在 TI 网站上搜索、我找到了 LT2575。 如果有较新的器件、我可以免费使用、但我需要使用步进模型来检查机械要求。 至少我的客户要求所有器件都使用3D 模型。

    此致
    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请检查 LMR23610是否符合您的要求。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢! 您的建议让我在 Power Webench 中进行搜索、我发现 TPS562205符合我的要求。

    因此,问题现已解决。

    此致
    Christian。