我们希望使用以下斜坡命令使 LED 闪烁。
斜坡100、127
等待100
斜坡100、-127
但是、由于 I2C 通信不可靠、我们需要检查
1.当前个人计算机
2.在0和127之间的斜坡命令进度。
我们被告知要检查 R_PWM (02h)、G_PWM (03h)和 B_PWM (04h)、但在程序运行时所有值似乎都为0。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望使用以下斜坡命令使 LED 闪烁。
斜坡100、127
等待100
斜坡100、-127
但是、由于 I2C 通信不可靠、我们需要检查
1.当前个人计算机
2.在0和127之间的斜坡命令进度。
我们被告知要检查 R_PWM (02h)、G_PWM (03h)和 B_PWM (04h)、但在程序运行时所有值似乎都为0。
我只想检查程序是否正在运行。
此外、如果我们可以从0-255读取电流斜坡值、这将非常有帮助。
由于 ramp 命令取0-255值、因此它应该有某种方法来获得0-255值。
由于在程序运行时 PC 无法读取、因此我们需要某种方法来了解其进度。
我的配置(写入程序之前)如下所示。
00h 0100 0000
01h 0001 0101
02h 0000 0000
03h 0000 0000
04h 0000 0000
05h 1100 1000
06h 0000 1110
07h 0000 0000
08h 0101 1001
写入此内容后、程序将以11H-6FH 写入、然后操作模式将更改为运行。