This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:是否可以禁用转换器以实现低噪声、仅电池供电?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897581/bq25703a-possible-to-disable-converter-for-low-noise-battery-only-operation

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25713

大家好、我正在探索如何在 USB 音频设备中使用 bq25703A。  即使器件已插入 USB 且 VBUS 为高电平、理想情况下是否有方法(最好是通过 I2C)禁用降压/升压转换器?

其理念是、当器件插入 USB 并播放音频时、我希望转换器完全不运行(以最大限度地降低噪声)、并且只需使用电池为 VSYS 供电。

我可以在 VBus 之前的路径中添加一个 FET 来阻止 bq25703A 看到 USB 电源、但我希望有一种方法没有额外的硬件。

(我知道有一个寄存器将 PFM 限制在25KHz 以上、但我希望完全关闭转换器)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joshua、

    您可以启用学习模式。  

    记忆功能允许电池在适配器存在时放电。 它
    在整个放电/充电周期内校准电池电量监测计。 时间
    电池电压低于电池电量耗尽阈值、系统将切换
    主机返回适配器输入。 当 CELL_BATPRESZ 引脚为低电平时
    器件退出学习模式、该位设置回0。

    您可以尝试使用 BQ25713、这是一款与 BQ25713A 引脚对引脚和软件兼容的更新器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的建议。 我希望能够间歇性启用/禁用转换器(例如、每隔几分钟一次)、例如当用户停止播放音频时、我重新启用充电。  这是否仍然是使用学习模式的好方案? 如何动态强制芯片退出、然后重新进入学习模式? 噢、在电池完全放电之前退出学习模式会产生什么后果?  

    在 VBUS 之前添加一个 FET 是否有任何缺点、以选择性地阻止芯片查看适配器电源?

    作为一个附带问题、BQ25713提供了比 BQ25703A 更好的优势。

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh、

    您可以通过切换 EN_LEARN 位、ChargeOption0 [00h]位5来进入/退出学习模式。  您可以随时退出学习模式。  

    EVM 还建议添加 FET 以进行浪涌控制和反向阻断。   

    这是器件比较表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    j