This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我将 UCC28600用于 QR 反激式、但效率低于我的预期。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897483/i-use-the-ucc28600-for-qr-flyback-but-the-efficiency-is-lower-than-i-expect

主题中讨论的其他器件:UCC28600

尊敬的,TI 工程师:

 我将 UCC28600用于 QR 反激式,但效率很低,我的条件是:

输入:85VAC-164V 交流、输出:12V 100W、偏置电压也为12V、

转换设计:PQ3230 NP=18 Ns=2 NB=2 Lm=100u Lk=3.5u  

原理图如下所示:

我不使用 SR 和我放置一个二极管(B20100G)临时器件,5A 时的效率约为78%,满负载时的效率为75%。

DS 和 GS 波也如下所示: 我认为 DS 波具有坏振铃、您能不能提供帮助?谢谢

RCD I 更改为 R=47k (3W) C=3N3 D=HER308或4007,,但没有提高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User5865075、您好!

    感谢您关注 UCC28600反激式控制器。

    通常、12V、100W 反激式转换器的性能应高于85%、即~17.6W 的损耗。   
    满负载效率测量值为75%时、表明损耗为~33.3W。  这大约是正常损耗的两倍、任何单个组件承载大部分超额损耗都将非常明显地发热。  我建议检查每个电源处理组件是否存在过热上升。  首先调查温度最高的传感器、以确定其损耗为何如此之高。  然后确定如何减少该损耗。  然后进入下一个最热的器件、依此类推。

    我同意 VDS 波形不是很好、在反激间隔(退磁)期间有太多的高频振铃。
    这是 MOSFET 输出电容的漏电感振铃。   D2的反向恢复电流会引发此振铃。  RCD 钳位中使用的 HER308二极管的额定反向恢复时间(TRR)为75ns。  但当结温升高时、该 TRR 会变得更长、从而使振铃变得更糟。  
    添加与二极管串联的阻尼电阻有助于消除大部分或全部振铃。  请参阅以下有关 RCD_R 缓冲器设计的文章:
    e2e.ti.com/.../RCD_2D00_R-Damping-Design.pdf

    我不认为该二极管会导致效率低下。  我认为它会失败、功率损耗超过17W。  但我确实认为、低效率间接导致初级峰值电流增大、这会比正常情况下使缓冲二极管发热得更热。  检查变压器温度。  如果温度很高、可能需要重新设计。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我扫描电路板的温度、只有 RCD 和输出二极管是热的、其他的温度低于50 度。

    我 ,慢速二极管4007(D2)、它中没有环形,但泄漏电压过高,所以我怀疑变换设计

    ,您认为转换参数对于功率是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User5865075、您好!

    慢速二极管可能具有额外的正向恢复压降 、这会增加漏电尖峰电压。

    您列出的变压器参数似乎可以。  峰值初级电流可能有点高。

    我建议您填写 UCC28600设计计算器工具 http://www.ti.com/lit/zip/slvc104 、以确保为您的设计目标使用正确的参数、包括电流感应电阻和控制器周围的其他编程组件。   

    要测量 变压器的温度、您需要 在满载条件下运行转换器30分钟或更长时间、以使 变压器的质量稳定在其稳态温度下。    对于输入或输出条件的任何变化、请给它足够的时间来稳定至新的温度。

    此致、
    Ulrich