This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:DC/DC 输出电压3.3V、4.2V (2A)、5V (2A)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897940/tps61230-dc-dc-output-voltage-3-3v-4-2v-2a-5v-2a

器件型号:TPS61230
Thread 中讨论的其他器件:BQ25895

您好!

我使用 BQ25895充电器芯片和18650锂聚合物为便携式设备中的不同芯片供电。 我使用了不同的直流/直流转换器来获得不同的电源电压。 还有其他芯片可以更好地处理这种不同的电压吗?

  • 读取器:3.2-5.25V、8W (5V @ 1.6A)
    • DC/DC @ VSYS:PTN04050CAH (5V、2.4A)
  • GSM:3.4-4.4V (在突发模式下短时为2A)
    • DC/DC @ VSYS:TPS61230DRCD (4.2V、2.1A)
  • GPS:3.3V (100mA)
    • LDO @ 5V

谢谢 Andi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    在5V 1.6A 条件下、您可以使用 TPS61230A。  PTN04050CAH 的解决方案尺寸非常大。

    其他都可以。