This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS796:用于计算输出阻抗的 SPICE 模型

Guru**** 2502905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897268/tps796-spice-model-for-output-impedance-calculation

器件型号:TPS796

大家好、  

我的客户正在进行电路板的 SI 分析、他们需要知道 TPS79633稳压器的输出阻抗。 具体而言、它需要使用下图所示的模型进行近似计算:  

他们尝试搜索 SPICE 模型、但只能找到加密的 pspice 模型、因为他们没有 pspice、所以无法使用该模型。

您能不能建议他们如何在这里进一步行动?

谢谢、此致、

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    这种需求是独特的、我们无法快速提供这种类型的输出阻抗模型。
    客户进行此评估的最佳方法是获取 DEM−SOT223LDO EVM 板、组装组件并测量输出阻抗。
    然后、他们可以在其工作温度范围内运行该器件、从而为其用例获得最精确的阻抗。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbvu005/sbvu005.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬