This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:输出电压:引脚断开

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897699/tps55340-q1-output-voltage-pin-open

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55340

您好,

请告诉我以下情况对 TPS55340-Q1输出电压的影响。

  1. SYNC 引脚断开:  
  2. FB 引脚断开:
  3. FREQ 引脚断开:  
  4. SS 引脚断开:  
  5. COMP 引脚断开:  

此致、  

Amar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请告诉我 以下情况对 TPS55340-Q1输出电压的影响。

    1. SYNC 引脚断开:  
    2. FB 引脚断开:
    3. FREQ 引脚断开:  
    4. SS 引脚断开:  
    5. COMP 引脚断开:  
    1. SYNC 引脚对地短路:  
    2. FB 引脚对地短路:
    3. FREQ 引脚对地短路:  
    4. SS 引脚对地短路:  
    5. COMP 引脚对地短路:  

    此致、  

    Amar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    感谢您关注 TPS55340。

    1.同步可以随机触发。 Vout 上可能会有一些瞬态。

    2.控制器将不工作。 如果是升压、则 Vout~=Vin。

    3. 控制器将不工作。 如果是升压、则 Vout~=Vin。

    4.转换器启动没有软启动。

    5.您没有补偿,因此 Vout 不稳定。

    如果您有更多的油炸玉米饼、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的参与。 希望您已经回答了引脚开路情况。

    此外、请告诉我 引脚接地短路情况对 TPS55340-Q1输出电压的影响。

    1. SYNC 引脚对地短路:  
    2. FB 引脚对地短路:
    3. FREQ 引脚对地短路:  
    4. SS 引脚对地短路:  
    5. COMP 引脚对地短路:  

    此致、  

    Amar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    它在 FREQ 定义的频率下工作。

    2. COMP 被钳制在高电平。 它以最大占空比运行。

    3.频率变得非常高。

    4. COMP 被钳位在低电平。  如果是升压、则 Vout~=Vin。

    5. COMP 被钳位在低电平。  如果是升压、则 Vout~=Vin。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

     感谢您的参与。  

    此致、  

    Amar