This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896771/tps546d24a-schematic-review

器件型号:TPS546D24A

大家好、

请查看 下面随附的 TPS546D24A 原理图。

我们的配置是、  

Vin = 12V

Vout = 3.3V

Iout = 25A

PMBus 地址= 0x1f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrasekhar、

       您是否使用 WEBENCH 创建设计?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chandrashekhar、除了 Gerold 的问题、请上传更高分辨率的原理图图像(或 pdf)。 我无法在您发布的图像中列出任何组件值。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    是的、我们在 设计中使用了 WEBENCH、我们还参考了参考设计和数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    很抱歉、图像质量较差。 PDF 的 PFA schematic.e2e.ti.com/.../TPS546D24A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、pdf 格式要好很多。 我将在明天进行回顾、并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrasekhar、

    我对您的设计有一些反馈、下面有一些问题:

    1. TPS546D24A 不5.11kΩ VDD5和 BP1V5之间的 R1320 μ H。 您可以将其删除。
    2. 50Ω 为 VOSNS 和 GOSNS 遥感线路串联10 μ F 的占位符以及在 VOSNS 和 GOSNS 之间添加一个电容器(例如>47pF)。 这有助于滤除反馈中的一些高频噪声、但应选择电容、使 RC 截止频率<= 325kHz 开关频率、以便滤波器不会在环路交叉处引入过多的相位滞后。 请参阅 EVM 原理图 、了解这些组件的示例及其连接方式。
    3. 根据数据表中的表5、BCx_CLK 和 BCx_DAT 应短接至 PGND。
    4. Avin 引脚的 C2170旁路电容应连接到 AGND、而不是 PGND
    5. 将 MSEL2电阻器 R1311 6.81kΩ Ω 下电阻器替换为小于20 Ω(或短接)的值、以设置独立模式、将 TON_RISE 更改为3ms、并将 OC_FAULT/OC_WARN 更改为40/52A。
    6. 您是否有负载瞬态要求(给定负载阶跃大小允许的偏转/下冲)? 您如何确定输出电容器组件和数量?
    7. 您是否计划通过 PMBus 优化环路补偿、或仅依靠 MSEL1上的引脚搭接电阻器?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的评论。

    6.该稳压器用于为设计中使用的外设供电,因此我们考虑了50%的瞬态电流(即11A)。 根据数据表中给出的计算结果以及参考 EVM 中使用的值来选择输出电容器。

    7.到目前为止、环路补偿仅通过 MSEL1的引脚搭接进行(我没有通过 PMBus 选择环路补偿选项)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,钱德拉谢哈尔

        也有 PMBus 寄存器用于更改补偿。 请参阅数据表中的详细信息。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546d24a.pdf#page=125

    此致、

    Gerold