This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:采用 TPS543C20/A 将 BOM 更改为 BOM

Guru**** 2341440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS543C20, TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897457/tps543b20-bom-to-bom-with-tps543c20-a

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS543C20TPS543C20A

各位专家、您好!

我是否可以知道 TPS543B20是否可以是采用 TPS543C20/A 的 BOM 到 BOM 解决方案? 我知道、应考虑电感器饱和电流。 如果我们要将 TPS543B20替换为 TPS543C20/A、我想知道我们是否需要更改其他内容 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann

      当您尝试插入 TPS543C20/A 而不是 TPS543B20时、RILIM 电阻器必须不同。 对于相同的输入电压、输出电压、输出电流规格、您可以使用相同的 BOM、但可以更改 RILIM 电阻器。

    下面是两个器件之间的 WEBENCH 设计、以差异为例。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=0085E74628D234BF

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=0C62BD1A709E5E90

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    对于大多数器件、在相同的设计条件下可以使用非常相似的 BOM、但请记住、TPS543C20A 的输入电压范围为4-16V、而 TPS543B20为4-19V。 此外、由于数据表第8.4.13.1节中的公式3存在微小差异、即使设置为相同的电流限制值、ILIM 引脚的电流限制设置电阻器在两个器件之间也会稍有不同。

    您可以使用 WEBENCH 在完全相同的设计条件下比较两种设计。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    器件的限流电阻器将不同。 否则、您可以对其他组件保持不变。 正如您提到的、电感器需要处理电流设计。 B20和 C20/A 的输出电流是否相同?   

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、Kris 和 Kit、您好!

    感谢您的回复!

    客户想知道我们是否可以将 TPS543B20替换为 TPS543C20/A 因此额定电流可能低于25A。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

       客户仍需要更改 RILIM 电阻器。

    此致、

    Gerold