This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:外壳:VOUT 最快提升时间

Guru**** 1118350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897961/tps27081a-case-fastest-raise-time-of-vout

器件型号:TPS27081A

您好!

为了使 VOUT 达到最短上升时间、设置了什么 R1值? 请告诉我们。

此外、在本例中、请告知我们下降时间和 TON/TOFF 值。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    上升时间取决于放置在 R2引脚上的电阻器以及 R1/C1引脚和 VOUT 之间的电容器。 为了实现最快的上升时间、将 R2引脚直接接地、并且不要在 R1/C1引脚和 VOUT 之间放置一个电容器。 此配置将使您获得250ns 的上升时间、这与 R1无关。 R1使用的典型建议值为10kohm。 器件的下降时间将取决于输出电容和负载。 一旦器件被禁用、在下降时间内、OUT 上的电压将在电容器放电至负载时与电容器上的电压相同。

    此致、

    Andy Robles