This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多个并联6s 电池组的监测解决方案选择

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ34Z100-G1, BQ78PL116, BQ78350-R1A, EMB1428Q, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895903/choice-of-gauging-solution-for-multiple-parallel-6s-packs

主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQ34Z100-G1BQ78PL116BQ78350-R1AEMB1428QEMB1499Q

您好!

我正在尝试弄清楚我们应该如何安排电池和电池组、从而通过适当的电量监测实现良好的能源管理解决方案。

我花了几天时间浏览了不同的数据表、比较了您不同的监测和监控解决方案。

根据监测解决方案的不同、我们将在每个电池组中包含24节电池的电池组作为4P6S 或6S4P 进行排列。

然后、我们将使这些电池组中的1到5个并联、以增加容量和放电电流。

我更喜欢按电池组进行电量监测、然后主机 µC 可以将它们加在一起。

BQ40Z80似乎适用于6s 监测、但据我所知、阻抗跟踪算法与并联电池不同。 如果是、BQ40Z80如何并行处理电池组?

BQ78PL116具有有源电池平衡功能、看起来非常有趣、但看起来很旧、建议在新的高电池节数设计中改用 BQ34Z100-G1。

BQ34Z100-G1可以是一个电池组选项、但固定的 i2c 地址需要主机拥有最多5条 i2c 总线或实现一个 i2c 多路复用器。 BQ34Z100-G1如何并行处理多个电池组?

BQ78350-R1A 看起来很有希望、但似乎是一种巡洋舰仪。

计划电池容量为2300 - 3200 mAh、未确定确切的电池容量。

放电电流高达60A、可能需要至少2个电池组才能达到此要求。

当电池组并联时、这些单元如何处理充电?

首选主动平衡、因为我们的应用中的热耗散非常有限、但除了包含此特性的 BQ78PL116、我还没有找到任何计量解决方案。

EMB1428Q 和 EMB1499Q 看起来很有希望、但我找不到任何能够控制这些情况的监测计。

实施时间大大超过组件成本。

哪些产品和配置最适合我们的需求?

此致、

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    • 4P6S 或6S4P 是相同的吗? 我想您想说4S6P 还是6S4P? 无论采用哪种方法、BQ40z80都是用于测量高达6S 电池组的解决方案。 请注意、我们的监测计具有用于库仑计数的16位分辨率、因此 FW 的电流限制为65、536mA。 超出此电流范围的任何电流都需要进行调节。 此监测计仍将电池并联为一节电池、并执行电池平衡。 IT 算法可以处理并联电池。  
    • 不建议使用 BQ78PL116、它是一款非常旧的器件、与最新的软件工具链不兼容。 BQ34z100-G1在堆栈监测基础上进行、将电压分压至1S 级别、然后执行监测。  
    • 我们将 BQ78350-R1A 称为 bq769x0监控器系列的"附加"监测计。 监护仪与此监测计配对、可提供 SOC 和 SOH 信息。  

    此致、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    也许我误解了命名惯例、但以下是我的意思。

    据我了解、4P6S 意味着4节并联电池、然后6节串联电池、这实际上需要一个平衡电路。

    另一方面、6S4P 是6节串联电池、然后是4组并联电池、这需要4个平衡电路。

    在第一种情况下、平衡发生在4节并联电池上、在第二种情况下、平衡发生在单节电池上。

    无论采用哪种方式、并联多个 BQ40Z80是否会出现任何问题?

    此致、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

       我认为并联多个 BQ40Z80不是一个好主意。  

    在以下主题中进行讨论。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/812279

    Andy