This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:VIN 绝对最大额定值

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897927/tps22810-vin-absolute-maximum-rating

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS22860

你(们)好

我在中有一个应用、VIN (4)= VBIAS (5)= 1.80Vvon (6)= 3.0V。 这是否超过了 Vin 绝对最大额定值?

7.1绝对最大额定值中、我不清楚最大 VIN 是与应用中的 VBIAS 相关(在我的应用中 Vin < 1.8V+0.5V)、还是只是一个绝对值(-0.5<Vin < 7V)。  

 

谢谢你

Andre VB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    欢迎使用 E2E!

    不确定在标记器件时是否出错、但 TPS22810没有 VBIAS 引脚。

    通常、VIN 的电容是施加到器件的 VBIAS。 为了实现最佳的 Ron 性能、VIN 必须小于或等于 VBIAS。 如果 VIN>VBIAS、则器件仍可正常工作、但 Ron 将大于电气特性表中侦听的值。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    是的、这是一个拼写错误。 正确的器件是  TPS22860

    由于我的电源域消耗的电流不超过20mA、我认为较高的 Ron 不会导致大压降。 有道理?

    谢谢你

    Andre VB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    这是有道理的、但无需担心。 在 VIN = VBIAS = 1.80V 的应用中、不应存在任何问题、因为 VIN = VBIAS 在规格范围内。

    此致、

    Andy Robles