主题中讨论的其他器件: TPS22860
你(们)好
我在中有一个应用、VIN (4)= VBIAS (5)= 1.80V、von (6)= 3.0V。 这是否超过了 Vin 绝对最大额定值?
在7.1绝对最大额定值中、我不清楚最大 VIN 是与应用中的 VBIAS 相关(在我的应用中 Vin < 1.8V+0.5V)、还是只是一个绝对值(-0.5<Vin < 7V)。
谢谢你
Andre VB
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在中有一个应用、VIN (4)= VBIAS (5)= 1.80V、von (6)= 3.0V。 这是否超过了 Vin 绝对最大额定值?
在7.1绝对最大额定值中、我不清楚最大 VIN 是与应用中的 VBIAS 相关(在我的应用中 Vin < 1.8V+0.5V)、还是只是一个绝对值(-0.5<Vin < 7V)。
谢谢你
Andre VB