This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54372:ESD 额定值

Guru**** 2813955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897667/tps54372-esd-rating

器件型号:TPS54372

大家好、

你好。

我们的客户希望了解 TPS54372PWPR 和 TPS54372PWPRG4的 HBM、CDM 和 MM ESD 额定值。

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    我将检查并回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    下面是该器件的 ESD 额定值。  

    HBM = 2000V

    CDM=1500V

    MM=100V

    谢谢