This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110寄存器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897787/bq34110-bq34110-register

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的  

在 BQ34110RM 手册中、似乎该操作是通过控制命令字写入的、以实现不同配置的效果。 但是、我已经看到有57个相关配置。以及常见初始化配置的详细信息?

2.根据文档,它由两字节命令写入,指令需要发送两次。以 Control()中的 Control_Status 为例,其 CMD 控制字为0x00\0x01,数据内容为0x0000,是先写入高字节还是低字节?

在引脚控制配置方面、通过配置 Alert1_x_config、Alert2_x_config 来实现功能目标、如何配置?是否可以使用同一引脚配置多个触发事件?如何在配置时区分多个触发事件。

4、多节电池的应用需要使用电池。否则,BAT 直接连接到单节电池,如果 voltageno 超过一节,则可以保持未连接的电池 BAT +和 VEN

设定值、是否可以 直接连接电源?设定值是多少?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    从 TI.com 下载 bqStudio 并使用它进行配置。 此外、请阅读 EVM 用户指南、TRM 和开箱即用快速入门指南、其中提供了一些详细信息。

    Andy