This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如何使用 BQ34110

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897842/bq34110-how-to-use-bq34110

器件型号:BQ34110

尊敬的

我的客户首次使用 BQ34100、下面有一些问题

如果功率计芯片通常用于监测电源的电压、电流和温度、那么 SOC 需要执行什么操作?

2.对讲机管理手册中的操作配置 A 是什么?它在哪里操作?

3.您能否举一个 I2C 读取电压的示例?例如:首先发送哪些数据、然后发送哪些数据等等。

 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    请参阅下面我的评论。

    如果功率计芯片通常用于监测电源的电压、电流和温度、那么 SOC 需要执行什么操作?

    BQ34110是一种电量监测计、应与电池配合使用。

    2.对讲机管理手册中的操作配置 A 是什么?它在哪里操作?

    TRM 中已经提到了操作配置 A 中每个位的详细信息。   

    3.您能否举一个 I2C 读取电压的示例?例如:首先发送哪些数据、然后发送哪些数据等等。

    请参阅下面的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slua790/slua790.pdf

    Andy