This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:ATX12VO 电源开关/MUX

Guru**** 1811920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895031/tps2411-atx12vo-power-switch-mux

器件型号:TPS2411
主题中讨论的其他器件:TPS2121

大家好、

我们正在寻找适用于 ATX12VO 的电源开关/多路复用器解决方案、该解决方案具有2个输入(12V+ 12V)至1个输出(12V、20A)。

您能帮我提供全面的解决方案吗?

分立式解决方案也是可以的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    目前、我们的产品系列中没有可处理高达20A 电流的电源多路复用器。

    我们产品系列中具有最高功率功能的电源多路复用器是 TPS2121。 TPS2121是一款2输入、1输出电源多路复用器、具有2.7V 至22V 的电压能力、可处理高达4A 的最大电流。

    应用是否真正输出20A 电流、或者 TPS2121是否非常适合您的应用?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    必须具有20A 的电流。

    我们是否通过使用两个热插拔/ORing 来实现分立式解决方案?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoe Ko、您好!

    TPS2411可以驱动9.2.2节中讨论的两个背对背 MOSFET。"双向阻断和 C 保护"由于栅极驱动电流较高、因此广泛用于12V 电压轨应用、因此20A 不是问题。

    如果需要、UV/OV 引脚可用于配置电源多路复用器优先级。

    请注意、在电源期间需要使用其他元件来保护 C 和 A 引脚。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    TPS2411在12V 应用中。

    对于22V 或24V 应用、我们有 分立式解决方案吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    我可以发表评论吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    是的、出于保密原因、我们需要通过电子邮件将此对话脱机。

    此致、

    Kari。