This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:EN 控制 TPS54620

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897862/tps54620-en-control-of-tps54620

器件型号:TPS54620

客户询问、对于 TPS54620、我们是否可以将 EN 直接拉至3.3V 以启用 IC、或者我们是否只能将 EN 悬空以启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    EN 引脚可被直接拉至3.3V 或任何处于引脚额定值范围内的电压。 如果需要、最好包含一个从 EN 到接地的占位下拉电阻器和一个从 EN 引脚到3.3V 信号的电阻器。 可使用下拉电阻器来帮助确保在3.3V 信号激活前禁用输出。

    我碰巧在本周早些时候有一个类似的问题、您可能会发现它很有用。 链接如下。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/897266

    Anthony