This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:tps62840瞬态负载

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896315/tps62840-tps62840-transient-load

器件型号:TPS62840

尊敬的团队:

客户对 tps62840有疑问。 此拓扑为 VBAT (2V~6V)->TPS62840->3.3V NB-IOT 模块。

客户发现当电池处于低容量状态时、电压将变为2V、然后 NB-IOT 模块将重新启动。 客户在电池电压下降时测量了输入和输出波形、TPS62840的输出电压将在5ms 内下降至2V。 NB-IOT 的最小工作电压为3.0V。 我附上了原理图和波形、希望大家能提出一些建议。

NB-IOT 也可以在3.6V 电压下工作、但我们可能建议使用 TPS62842、因此这也是我们的一个选择。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    TPS62840 配置为获得 3.3V 的输出电压、从而为 NB-IOT 模块供电。 因此、很明显、VCC_BAT 应该高于这个电压。 我看到  、当电池电压下降时、TPS62840的输入达到3V。 因此、我们具有较低的输出电压、因为  该器件的效率 约为80-90%(也取决于负载)。 因此、需要稍微高一点的输入电压才能获得至少3V 的输出。

    恐怕我不明白用 TPS62842替代它的目的。 如果您需要输出3.6V 电压、则需要更高的输入电压、在这种情况下、情况会更糟。 希望我能正确理解您的问题。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    您有一些更新吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Febin,

    感谢您的提醒。 我与客户有结论、这可能会被关闭。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    感谢您的快速响应。  

    此致、

    Febin