This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:"功率耗散"和"Vin=5V&quot 上的 Ron 值;

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896861/tps22860-power-dissipation-and-ron-value-on-vin-5v

器件型号:TPS22860

您好!

请告知我们如何计算"PD -功率耗散"。

您能否告诉我们 Vin=5V 时的 Ron 值?   我们仅找到 Vin=3.3V/2.0V/1.8V 的 Ron 值。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    负载开关中的功率耗散通过负载开关的输出电流和 Ron [ PD =(I^2)* Ron ]计算得出

    您将在应用中使用什么 VBIAS 电压? 这将影响负载开关的 Ron。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Andy–San、

    VIN 和 VBIAS 为5V。   请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    VIN = VBIAS = 5V 时的 Ron 典型值为 Ron = 0.73欧姆。 数据表中的图3还可用于在-40°C 至85°C 的温度范围内获得 Ron 值的裕度。

    此致、

    Andy Robles