This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:在输入源中检测为支持3A 电流的未知充电器

Guru**** 2769415 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897806/bq25616-detecting-in-input-source-as-unknown-charger-which-supports-3a-current

器件型号:BQ25616

您好!

我们计划 在新设计中使用 BQ25616。 我们的电流要求为3A。 为此、我认为我们必须将输入源充电器配置为支持3A 输入的未知 USB 充电器。 请告诉我我们如何配置 BQ25616 充电器 IC、以便它将输入源检测为能够提供3A 电流的未知充电器。 是否可以通过短接 USB D+和 D-引脚来实现?

谢谢、此致、

Gopi Krishnan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、

    要支持3A 输入源、请将 D+/D-引脚租赁为断开状态、然后通过 ILIM 引脚将输入电流限制设置为3A。

    谢谢、

    宁。