This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:请介绍适用于带 PCM 的电池的任何 BMS 或电池平衡产品

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897861/bq29209-please-introduce-any-bms-or-cell-balancing-products-for-my-batteries-with-pcm

器件型号:BQ29209

大家好、我有一个关于锂离子电池保护电路的查询。

我想通过将两节1节(18650、3400mAh)锂离子电池与保护电路(PCM)串联来充电和放电。

此时、我们将放置一个平衡电路(BQ29209)来控制两个电池。
电池与保护电路之间的串联连接是否存在任何问题?
此外、即使平衡电路或 BMS 电路在保护电路中进行了双重设计、也存在任何问题吗?
请介绍我们的情况信息中推荐的任何 BMS 或电池平衡产品。
内置于蓄电池中的 PCM 电路。 使用 R5478N101CD IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    不建议将受保护的电池连接到 BQ29209。  当一个电池保护器件 BQ29209将被部分断开时、电流可能会通过器件内部的意外路径。  如数据表中所示、器件不会出现意外的 OUT 行为。  但是、BQ29209将平衡其余电池、系统可能会强制产生意外电流通过 BQ29209。