This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:4.2V 时的最大充电电流

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896361/bq25570-max-charging-current-at-4-2v

器件型号:BQ25570

您好!

我将 BQ25570用于 太阳能电池充电电路。 我在中的数据表中看到、我发现 IC 可提供最大110mA 的充电电流。

我想知道 IC 在4.2V 时可以提供的最大电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    升压转换器在峰值电感器电流约为220mA 的不连续 PFM 模式下运行,因此绝对最大可能输出电流为峰值电感器电流的1/2或110mA。 为此,您需要 VIN_DC 上提供一个低阻抗电源(例如,可能不是太阳能电池板),该电源非常接近但仍然小于 VBAT_OV。   与所有升压转换器一样、您可以使用功率平衡来估算最大输出功率、其中效率= Pout/Pin = VSTOR*ISTOR/(VIN*IIN_AVG)、效率可通过数据表效率曲线预测。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    以供您参考

    我为我的应用选择了 BQ25570、因为下面提到了 IC 的特性。

    "该产品专为高效获取和管理从光伏(太阳能)或热电发电机以及 压电发电机等各种高输出阻抗(HiZ)直流源产生的微瓦(μ W)至毫瓦(μW)级的电力而设计。"

    此外 、HiZ 直流电源的最大输出功率点由 MPPT 设置跟踪、以将当前每个环境条件可用的最大功率传输到输出。

    需要澄清以下问题。

    在 BQ25570的绝对最大额定值"峰值输入功率、PIN_PK = 510mW"中。 因此、当 VIN = 4.2V 时、最大输入电流将为121mA、效率为93%时、我计算出最大充电电流为113mA。 我认为要获得280mA 的输入电压、必须在1.8V 左右。

    来自数据表:

    充电器的逐周期电流限制      典型值= 230最大值= 285mA

    (0.5V < VIN < 4.0V;VSTOR= 4.2V )    

    请做必要的事。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    我不理解你的问题。  输入电压最大值为4.2V 但输入电压为1.8V 的情况如何?  

    无论如何、最大输入功率来自最大输入电压*最大平均输入电流。  因此、数据表中的估算略低。  wtih Vinmax = 5.1V 且最大平均输入电流=逐周期电流限制= 285mA 乘以50%开关占空比、最大理论功率为5.1V*0.5*285mA = 0.727W。  您可能只能在一个单位逐周期= 285mA 且 Vin-dc 到 Vstor 升压占空比为50%的实验条件下达到此目的。   使用典型的逐周期限制时、更实际的最大值为5.1V*0.5*230mA =.587W。  但同样、您需要处于占空比= 50%的状态、这是由 Vin-dc 到 Vstor 的差值和低阻抗源设置的。   

    此致、

    Jeff