This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:电源问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897882/tps54326-powering-issue

器件型号:TPS54326

尊敬的 TI:

我们在遥测应用中使用 TPS54326PWPR。 此 IC 用于将16V 转换为5.5V。 原理图随附、供您参考。

我们遇到的问题是、

1) 如果我们将16V 连接到实验室电源并打开电源、则直流/直流转换器不会提供5.5V 输出电压。

2) 如果我们先接通电源、然后将16V 连接到电源、则可以正常工作

3) 我们已使用不同品牌的不同电源进行了检查、但问题仍然存在

4) 无论是否加载、此问题都是相同的

5)  我已经尝试使用0.01uF 软启动电容器(3.8ms 软启动时间) 、但问题仍然存在

6)  如果我们将软启动电容器设为0.1uF (38ms 软启动时间)、则一切都正常。 但我们的要求是软启动时间小于5ms。

如果我们犯了任何错误、请告知我们、并帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kumar    

    我想这是由 Vin 缓慢上升引起的。  

    当 Vin > UVLO 唤醒阈值时、IC 开始工作、并尝试在软启动时间后将 Vout 调节到目标电压(5.5V)。

    当软启动结束时、UVP 功能将激活、 如果 Vin 上升速度太慢、 且 Vout 低于 UVP 阈值、则 UVP 功能将关断 IC 并锁存。 (您可以参阅第8页数据表中的 UVP 功能)。  

    因此、请使用快速输入电压电源再次进行测试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵某很可能是您的初创问题的正确答案。  我们在以前的案例中已经看到过这一点。  我对您的原理图还有另一个不相关的评论。  TPS54326使用 DCAP2控制模式并且被进行了调整以使用22uF 至68uF 的陶瓷输出电容。  我看到您还有100 uF 电解电容器。  我已经使用高达220uF 的附加电解电容器对 TPS54326进行了个人测试。  它可能适合您、但它将取决于 ESR 您应检查 ESR 零点并与前馈零点/极对进行比较。  还建议检查整体环路稳定性。